结果:找到"NRF52832替代 低功耗蓝牙 NRF52840 高性价比蓝牙",相关内容1000条
  • 国产NRF52832替代方案DS2010支持MESH超高性价比BLE5.1解决方案
  • 国产BLE5.1MESH蓝牙方案DS2010完全对标NORDIC和DIALOG,超高性价比远超期望。DS2010着重凸显几大优势:1.国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片;2.在同等功能和性能下,面积业内最小;3.灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优;4.发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述:◆蓝牙BLE5.0/BLE5.1➢支持125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps➢接收灵敏度:-99.7dBm@1Mbps-97dBm@2Mbps-105dBm@125kbps➢发送功率:+...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52840 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-04-19 00:37:00
  • 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
  • PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,5.2,NRF51822,NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • 为什么nRF52832-QFAA深受各大蓝牙方案喜欢
  • 现在的蓝牙非常成熟,尤其在消费类产品上,应用非常广泛,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力NORDIC旗舰型的BLE5.0产品,nRF52832-QFAA这款芯片无疑是最受大众欢迎的。为什么呢,在经过大量的测试对比后,我将全方位给大家剖析,这次从五个维度,分别是功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释,nRF52832-QFAA的优越性到底在哪。1.功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA(实测可靠),通过表1可知:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。2、射频参数发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832-QFAA NORDIC BLE 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-03-02 18:29:00
  • 蓝牙Beacon方案NRF52832-CIAA设计应用
  • 之前的文章,小编也有说过蓝牙芯片,其实从蓝牙技术1994年提出到应用,已经完全深入到人们的日常生活中了。而且蓝牙技术也一直在不断地更新迭代。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。蓝牙使今天的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。目前蓝牙芯片的主流进口品牌ti跟NORDIC一直是站在蓝牙技术应用的风口角逐。今天小编就蓝牙beacon方案NRF52832-CIAA设计应用给大家说道说道。nRF52832-CIAA是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Beacon NRF52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-26 10:20:00
  • NRF51802替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片性价比也太高了吧
  • 智能穿戴领域市场现在非常成熟,大家对性能有更高的需求,功耗更低,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,在智能手环市场有比较好的模范作用,但这几款芯片价格居高不下,性价比低下,但是目前智能手环的价格战越来越激烈,对于芯片的成本下降需求非常大!国产蓝牙的泰凌微、汉天下等厂家,但是却是定位低端蓝牙系列,其射频性能优化不好,MCU也不够稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般,整个芯片使用下来的体验感很差,当然,一分钱一分货超低价格摆在那。而兼具高性能的替换NRF51802/NRF51822兼容的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822换 NRF518025.0 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-08-13 09:50:00
  • 低功耗蓝牙芯片nrf52832-QFAA也太好用了吧,这应用生态简直无敌!
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52832-QFAA NRF52832-CIAA BLE5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-17 16:03:00
  • NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
  • 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 芯片 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
  • 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
  • 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
  • NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
  • 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: